現今的物料搬運處理市場瞬息萬變,終端使用者需要能立即掌握情況。嘗試使用過去物料搬運處理設備的固定設計來滿足此需求,是不可能的。探索數位優先最佳化、分散式控制架構和智慧物料移動如何讓您提供客戶所需的彈性及擴充能力。
利用更智慧的設計解決方案,隨時掌握不斷變化的情況
作為原始設備製造商,您現在面臨的是建立比以往更靈活、更具彈性的系統,並且必須在緊湊的專案時限內完成。使用 Emulate3D™ 軟體,可以改寫機器的潛能,同時提高製程的生產力和獲利能力。
使用此軟體,您可以在核准最終設計之前,先在虛擬環境中仿效和模擬您的設備,並簡化取得妥善最佳化系統的路徑,從而更快打進市場。現在,您能驗證自家機器是否也已準備就緒,可以滿足彈性運作的需求。使用功能數位模型,您可以針對任何數量的製造情境來測試系統行為、確認效能,並在其產生影響之前找出潛在問題。
之後,此模型可以在機器的整個生命週期內提高生產力並降低成本,讓您更有效率地工作、改善支援,並且有信心提供更可靠的系統。
瞭解您如何能:
- 透過簡化的虛擬設計流程來降低風險
- 更有信心且更快速地調試機器
- 建立更有效率、更具彈性且更有生產力的系統
- 透過在虛擬工作環境中進行測試來減少資本支出
物料搬運處理 OEM 如何創造更多價值?

解鎖物料搬運處理系統中的新可能性
瞭解如何應用我們領先業界的軟硬體技術,為您助力提升機器價值,使您的解決方案與眾不同,並盡可能地提升客戶滿意度。
以更低的風險更快速地解決設計挑戰
使用分散式控制簡化系統
使用自主行動機器人提供更多功能
利用智慧運動技術,重新定義生產力
請參閱運作中的物料搬運處理解決方案
領先的物料搬運處理 OEM 正利用先進的系統發揮影響力
建立現代物料搬運處理設備的 OEM,可協助其客戶在瞬息萬變的市場中保持領先地位。以技術為後盾,我們正在協助像您這樣的 OEM 以更具擴充性和更智慧的系統提供最佳化效能。
探索您所處產業的下個趨勢