您的要求,我們收到了!我們現在提供 FactoryTalk® Logix Echo 的30天授權,您可以無風險體驗洛克威爾自動化最新的控制器模擬軟體。親眼見證控制器模擬在 ControlLogix 5580、GuardLogix 5580、CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器程式測試、故障排除和培訓方面的優勢,現在較以往更容易獲得。本試用有雙重優點:除了體驗模擬軟體的功能外,也可以存取僅洛克威爾自動化最新控制器系列提供的專有功能,而不需要實體硬體。有了 FactoryTalk Logix Echo,您可以在投資硬體之前,評估控制器升級到最新平台如何有效應對您的挑戰,或是滿足您的業務需求。透過 FactoryTalk Logix Echo 的模擬軟體控制器了解實體控制器所缺少的功能。以下是您現在就可以透過免費30天試用 FactoryTalk Logix Echo 試用的一些功能(需要功能相容的 Studio 5000 Logix Designer® 版本。)
Logix 標籤型警報
實作標籤型警報可以大幅縮短開發和故障排除的時間來提高效率。簡單的標籤設定可以根據特定標籤的狀態或數值來定義警報條件,因此可以取代對指令型警報(ALMA/ALMD)的需求。使用者可以使用預先設定的模組化程式碼,或是經過測試的附加元件指令(AOI)來縮短整體開發時間。此外,FactoryTalk Logix Echo 可以透過您的HMI協助將這些警報視覺化,而不需要在試用或測試階段使用硬體。
Studio 5000 Logix Designer 第31版提供Logix標籤型警報。
軸測試模式
不要因為缺少實體變頻器的存取,而讓您無法在5380或5580控制器系列上測試您程式的功能。將專案下載到 FactoryTalk Logix Echo 控制器中,即可讓CIP運動軸進入測試模式,因此可以強化軟體「無需修改」的必要數值。這包括為更多客戶提供安全任務運動邏輯、允許驗證程式碼,以及擴充虛擬測試功能的支援。使用這項功能,即可在安全的隔離環境中利用您的系統進行調試、測試或培訓工程師或作業員,而不需要實體控制器或運動硬體。
Studio 5000 Logix Designer 第35版提供軸測試模式(如需安全運動任務的功能,請使用第36版。)
製程控制器
製程控制器的使用者可以在 Studio 5000 Logix Designer 中使用精心設計的製程型環境。為了滿足更有效設計製程應用程式的需求,製程控制器採用預設任務模式和專用指令的設定。這個設定可以協助使用者遵循PlantPAx指南實現更好的整體設計和部署,讓效能更容易預測。此外,相較於新增AOI來獲得相同的功能,內嵌製程指令可以讓記憶體使用率的效率更高,以及提供更簡單的使用者體驗。透過在 FactoryTalk Logix Echo 上執行應用程式,藉此獲得製程控制器和現有控制器比較改善的完整體驗。
Studio 5000 Logix Designer 第33版提供製程控制器的支援。