一旦設備運抵現場,系統整合商或EPC便可以直接或透過OPC型伺服器將其橋接為DCS的通訊協定。無論哪種情況,整合通常都需要額外的硬體和軟體、自訂的資料對應、複製HMI配置以及額外的授權。
此外,每個界面通常都要自訂─最後會導致更大的風險和額外的服務需求。當然,這種製程不僅成本高昂,而且還要耗費大量時間。
生命科學公司如何才能緩解風險?
以下是生命科學公司可以緩解整合風險的幾個關鍵方法─而且可以節省時間和金錢。
採取積極主動的方法進行系統開發。這表示公司要事先和OEM或EPC密切合作,才能指定網路通訊協定和介面需求。
常見的網路通訊協定(例如乙太網路EtherNet/IP)便是一個不錯的開始。不過,除了網路通訊協定以外,還有很多其他的考慮因素。例如:
- 要傳送哪些命令,以及預計要輸出哪些製程及/或設備的狀態?
- 警報應如何配置?
- 有哪些安全性需求?
一旦設備運抵現場,在製程的初期定義和解決輸入/輸出、警報、安全性以及其他重要需求,將有助於簡化整合。
以現代化的DCS做為整合策略的基礎。現代化的DCS可以利用開放式通訊協定簡化整合。這套系統是以乙太網路EtherNet/IP為基礎,可以和整座工廠的多種控制器直接通訊─而不需要使用OPC橋接或其他自訂介面。相對地,台架模組型控制器能夠做為原生控制器新增至具備標準設備介面的系統。
透過現代化的DCS,整合式台架模組也可以共用通用基礎架構的資源(例如,使用者帳戶和安全性設定),而不會失去應用程式獨立性。這使得公司可以利用多家台架模組供應商的應用專業知識,同時提供一致的操作者體驗─以及集中式的批次報告。