物料搬運處理設備是採礦供應鏈的重要一環。此類設備是礦山與市場之間的連結,對整個礦山的物料移動、存放、混合和交付至關重要。雖然表面上聽起來很簡單,但在採礦業的物料搬運處理方面,採礦公司面臨許多挑戰。
採礦業的物料搬運處理本身就很困難。當您在使用大型機器長距離運輸大量物料時,操作過程中若上游出現問題,勢必將蔓延到整個採礦處理場和下游供應鏈中。在不知不覺間,您得面臨積壓、停機、溢出和重大延誤等挑戰。沒有哪家礦業公司能免受該等挑戰的影響,但對許多公司來說,消除此類情況中的變數是關鍵。
轉移的麻煩
在傳統上,物料轉移是個複雜的過程。如果沒有完全自動化的系統,操作員會因為嘗試執行多項任務和管理多個介面而不堪重負。在生產鏈的各個階段中,物料轉移從不間斷。由於操作員的不定性和溝通問題,許多公司很容易面臨各種挑戰,包括未排程好的延誤狀況、溢出,以及缺乏標準化。
列車負載系統 (TLO) 的一天
負載控制器是廠房營運中最重要的一環。在最繁忙的時段中,負載控制器必須同時解決諸多挑戰。由於須不斷查閱大量的資訊源來,TLO 操作員很快便不堪負荷。由此環節開始,錯誤和延誤不斷堆積下來。
TLO 操作員不堪重負,最常見的後果之一就是沒有在適當的時機將設備裝上列車。因此會出現列車延誤,而其負面影響會沿著供應鏈延伸出去。在此被動狀態下運作,預測指標無法在問題發生之前解決潛在問題。
朝著正確的方向前進
一家大型礦業公司著手克服 TLO 營運中存在的挑戰。有什麼解決之道嗎? 基於 FactoryTalk ProductionCentre 和 Logix 控制器的物料搬運處理決策自動化(執行管理)。
實施後,該解決方案將協調客戶礦山中的資源,執行管理 (EM) 會自動協調設備決策過程。EM 透過整合 SAP 與/或現場的工作管理系統,自動將工作轉換成妥善執行工作所需的所有任務和設備清單,繼而達成此目標。
EM 與現有控制系統整合,以調整完成工作所需的設備元件。一旦啟用路線和設備的現有控制系統許可,堆垛或回收工作將會自動開始。EM 將不斷更新庫存管理系統,以及 SAP 系統的工作進度。工作完成後,EM 會自動將設備重新定位到正確位置,以便進行下一項工作。
該解決方案由兩個主要部分組成。首先,生產經理確定工作編號、工作數量和物料類型。其次是即時執行管理 (REM)。REM 指導生產經理,協調工作的開始或完成,測量物料消耗和材料生產。REM 的作用是指揮和協調各個區域的自動化系統,確保所有營運都能成功完成工作。
資產投資回報最大化
實作很簡單 - 執行管理 (EM) 與現有控制系統整合,因此所有現有控制和安全系統保持不變。安裝後,實作的益處將超出公司的預期。基於地點最高效營運流程的標準化,合規排程的改善立竿見影。客戶還發現工作量及對操作員的依賴有所減少,並且還減少了未排程的流程延遲。該解決方案每年為公司節省 2 億美元。