20多年來,客戶一直仰賴CRG Automation 的客製化工程系統和機器來包裝產品。自2000年成立以來,這家位於肯塔基州的OEM因創新而獲獎且聲名遠播,並得到《TIME》、《Fast Company》和《Inc. Magazines》等雜誌的肯定。
- 勞工/技術短缺
- 員工安全
- 減少停機時間
- 提高產量
- 快速轉換
- 直覺式訓練和操作
- 減少停機時間
20多年來,客戶一直仰賴CRG Automation 的客製化工程系統和機器來包裝產品。自2000年成立以來,這家位於肯塔基州的OEM因創新而獲獎且聲名遠播,並得到《TIME》、《Fast Company》和《Inc. Magazines》等雜誌的肯定。
作為洛克威爾自動化PartnerNetwork™計畫的OEM成員,CRG已將我們多項最新技術嵌入其最新的客製化自動化機器:C-IMC裝盒機。裝盒機將產品(例如牙膏或垃圾袋)放入零售紙盒中,顧客便可在商店貨架上拿取。
在組裝過程中,裝盒機從生產線中拿取產品,將其裝進機器組裝的紙盒中,接著進行摺疊、放入或黏貼折蓋。這些機器還可以在紙盒移至下一個工作站(通常是外箱包裝)之前貼標籤、掃描或執行其他必要的任務。
CRG Automation的執行長James DeSmet表示:「我們製造裝盒機二十年了。我們已經過驗證且相當可靠。我們新的自動化裝盒機將我們傳統的最佳技術與現代科技和靈活性融為一體。C-IMC裝盒機由我們其他創新產品背後的專業人士設計和製造,旨在滿足當今的工業挑戰。」
挑戰
人員問題和機器剛性限制包裝能力
與許多製造商一樣,員工流動頻繁和缺乏技術技能是CRG客戶面臨的主要挑戰。但在當今快節奏的生產環境中,他們不再有數週或數月時間來培訓新員工。
DeSmet提到:「勞動力短缺是真實存在的,越來越難找到並留住有經驗的人員。我們聽到的反饋是,客戶想要一台易於使用、操作簡單的機器,並包含實作訓練和故障排除指南,以便技術人員可以自行診斷或自行調整。」
隨著人員越來越缺乏經驗,機器安全性也變得至關重要。DeSmet表示:「安全永遠是首要考量。如果新員工不熟悉工廠環境或特定機械,那麼機械本身的安全就格外重要。」
最後,包裝客戶必須快速回應消費者對各種產品尺寸的喜好變化。
洛克威爾自動化的OEM客戶主管Kevin Houk解釋:「公司不想購買多部不同的機器來進行包裝作業。他們想要一台機器,能夠在最短的轉換時間內,從試用裝和旅行裝產品轉換成家庭裝產品。」
傳統裝盒機的轉換是由機械驅動。代表作業員必須關閉機器,才能手動調整元件和設定,這會導致停機、生產力下降和產量減少。
解決方案
固有安全且靈活
該裝盒機的設計也支援自動化、單按鈕轉換。透過機器預載的裝盒機配方和ArmorKinetix®分散式伺服變頻器,轉換快速、準確且輕鬆。C-IMC裝盒機可處理各種矩形紙盒尺寸。
DeSmet表示:「現在只要按一下按鈕,機器就會自行變更,或指示作業員進行需要手動介入的特定撥號或調整。冗長的設定時間已成歷史,這有助於我們的客戶提高生產力和產量。」
C-IMC裝盒機固有靈活性且易於使用,同時也優先考慮每位作業員的安全,並採用CompactLogix™整合式安全控制,以確保安全且具生產力的製造環境。
結果
產生並將可據以行動的資訊脈絡化
該機器非常適合中型生產,每分鐘可處理約60個紙盒。
Houk提到:「C-IMC裝盒機確實是一款智慧機器,可產生大量即時資料。透過FactoryTalk Optix,客戶可以將資料脈絡化並轉換為可據以行動的資訊。
Optix的不同之處在於是以電腦為基底,因此客戶可以在機器上執行所有類型的分析。取決於資料的準備程度,他們可以將資料傳輸到雲端,與其他機器或設施連接並進行比較,以及分享和存取製造執行系統的資訊。」
該平台還透過FactoryTalk® Remote Access™提供安全的遠端連線,讓CRG能夠支援和服務客戶,甚至主動提醒潛在的問題。
DeSmet表示:「C-IMC裝盒機旨在制定、改善和優化作業。目標在於輔助和增強現有的生產線,同時讓我們的客戶能夠在各自的市場中蓬勃發展和成長。」
已發佈 2024年1月19日