- 老舊設備元件
- 產品使用壽命結束故障增加
- 意外停機時間
- 對上游造成衝擊
- 停產產品計畫限制了未來可用性
- 廠房主動現代化方案
- Rockwell Automation 產品定價和服務支援獎勵
- PowerFlex® 525 交流變頻器升級
- 大幅節省金錢和時間
- 輕鬆安裝
- 新產品特色與功能
從食品飲料到個人護理,單份包裝的需求持續成長。一間北美飲料業領導廠商一如既往,持續投資於其生產產能和設備,包括其最大的單份容器生產基地之一。
廠房的資深自動化控制工程師解釋:「我們是佔地 500,000 平方英尺的高度自動化設施。」 「我們大多是以 Rockwell Automation 進行標準化。從 ControlLogix® 和 CompactLogix™ 控制到 Kinetix® 伺服驅動器和 PowerFlex® 變頻器,幾乎所有設備和主要元件全都是 Rockwell Automation 型錄上的 Allen‑Bradley® 產品。」
挑戰
老舊設備與元件導致意外停機時間
但 16 年過後,廠房的許多機器與元件都已變成是陳舊設備。
工程師表示:「我拆下其中一台 PowerFlex® 40 交流變頻器,而裝置已經運轉了 70,000 小時。無論是其使用年齡、像我們南方一樣的熱浪或其他因素,在廠房環境內的電子裝置無法永久使用。」 「我們這裡的每件設備都有 PowerFlex 40 變頻器的版本,包括我們的棧板機、裝箱機,甚至是一些建築設備。」
他估算廠房約有 650 台舊型變頻器已開始故障。通常,關機更換一台變頻器會導致額外故障的多米諾骨牌效應。
控制工程師解釋:「因為有反應性停機時間,因此我們不僅損失了設備的停機時間,其他依賴該設備的部門也損失了停機時間。」 「上游部門將生產過剩,最終變成一個巨大的頭痛問題,而不只是我們未在任一特定時候生產產品。在獲得解決方案之前,我們體認到我們會因此而受傷。」
解決方案
主動現代化方案
因此,此設施在 Rockwell Automation 經銷商 Kendall Electric 的支援下,於 2019 年展開了廠房現代化工作,包括以新型 PowerFlex® 525 交流變頻器取代所有 PowerFlex 40 變頻器。這些新世代變頻器採用創新的模組化設計,能夠支援快速輕鬆的安裝與設定,同時提升功能性。
廠房也能夠運用 Rockwell Automation 變頻器轉換方案。此方案適用於北美地區,提供產品與服務支援獎勵,協助終端使用者升級老舊的馬達、運動及微型控制技術。每購買五台變頻器,客戶即可免費獲得第六台,而且符合資格的專案則包含現場服務支援。
成果
提升功能,省下大筆預算與時間
控制工程師表示:「轉換方案是促使我們制定決策的主要因素,尤其是我們過去採購 650 台變頻器。」 「此方案讓我們省下大筆預算,因而能夠將預算轉而投入專案中。我們可以分兩階段採購與進行專案 (而非三階段),因而促使我們能夠更快完成升級。」
廠房於 2020 年完成第一階段升級。迄今大約安裝了 400 台新變頻器,並將在今年完成第二階段的安裝。控制工程師引用了主動現代化和轉換到最新版本產品的一些優勢。
他表示:「我們對 PowerFlex 525 變頻器的可靠性感到非常興奮。該產品讓一開始的安裝與程式設計,以及發生設備停機時的規劃容易許多。」 「現代化的最大好處之一就是能夠運用我們所升級的各種 Rockwell Automation 產品隨附的新功能。」
其中包括自動設備配置(ADC),藉此簡化變頻器,已更換變頻器的更換和試運轉。上述工作都會縮短停機時間。有了 ADC,使用者可讓其 Logix 控制系統自動設定變頻器的 IP 位址,然後下載並安裝變頻器的韌體與設定。
對於我們的技術人員來說,這只是識別故障,然後更換變頻器的工作罷了。然後他們的工作就完成了,而其餘工作則會自動化完成。沒有要追蹤或記錄的參數。
控制工程師解釋:「PLC 掌控一切並加以設定。」 「該技術為我們免去了大量猜測工作,因而省下不少時間。幾乎可以說是隨插即用就完成了。」
他根據設備與情況,預估每次變頻器更換 ADC 可省下 60 至 90 分鐘的時間。在廠房與 Kendall Electric 保持良好關係之下,他認為這要歸功於 KDP 將受益於 ADC 的建議與迄今變頻器轉換的全面成功。
控制工程師表示:「我絕對會給的首要建議就是,交由 Rockwell Automation 及其經銷商的技術人員打點即可。」 「讓 Kendall 真正理解我們的廠房應用與部分新型設備的功能,以便於他們告訴我們 (有些您可能感興趣的功能) 會在我們的轉換工作中發揮巨大作用。」
一旦廠房完成其 PowerFlex 變頻器轉換,廠房即可專注於升級其 Kinetix 伺服驅動器。此次轉換也將符合產品和支援獎勵的資格。
控制工程師表示:「我們有近 850 台要更換的裝置。」 「接下來幾年我們會忙得不可開交。」
已發佈 2024年9月3日