CompactLogix 5480 控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是即時控制器,其 Windows 10 IoT Enterprise 會與 Logix 控制引擎並行執行。我們的 CompactLogix 5480 使用了重新架構的控制引擎,該引擎與 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix 5380 控制器中部署的控制引擎相同。此 Logix 控制器系列支援嵌入式 Windows 應用程式,例如分析、資料收集和預測運算。能夠在機器層級收集資料和做出決策,有助於支援 The Connected Enterprise,並使終端使用者和 OEM 受益。