![kezzler logo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/kezzler-logo.1724.png)
Kezzler 是一家專門為聯網產品提供數位ID解決方案的軟體公司和技術領導廠商。
- 實現產品製程可追溯性
- 滿足對產品製程資訊的需求
- 加強產品透明度
- 建立消費者信任度
- FRISO TrackEasy架構於Kezzler互聯產品平台的智慧包裝解決方案
- 洛克威爾自動化的FactoryTalk® PharmaSuite®序列化應用程式
- 遍及全球
- 提升銷售額
- 提高消費者信任度和品牌忠誠度
- 消費者和消費分析
- 供應鏈可見性和控制
- 分流和防偽
- 符合法規
Christine C.Akselsen是Kezzler的執行長,Kezzler是為聯網產品提供數位ID解決方案序列化技術的全球領導者。Kezzler協助客戶將其產品數位化,以大規模收集、建立和共用即時價值鏈資料。讓產品的整個生命週期都可以追溯,以符合法規、獲得供應鏈可見性、實現循環解決方案,並提供動態的終端使用者體驗。
挑戰
加強透明度和消費者信心
全球最大的乳製品公司之一FrieslandCampina聘請Kezzler,為其頂級嬰兒配方奶品牌FRISO提供全球可追溯服務。FrieslandCampina希望建立消費者信任度,並加強產品透明度。之前中國發生一起悲慘的事件,有6名嬰兒因飲用受污染的中國製配方奶而死亡,還有數千人住院治療。
事件發生後,中國消費者對進口嬰兒配方粉的需求便開始增加。但委託FRISO所進行的研究發現,有93%的中國和香港母親認為產品包裝資訊不足,讓她們無法安心選購。
Akselsen表示:「FrieslandCampina希望能向消費者傳達,自家嬰兒配方奶中的牛奶是來自荷蘭的農場,真材實料。他們想從取得牛奶開始一直追溯到消費者,並與消費者分享整個製程。」
解決方案
獨特的數位ID為消費者提供完整的產品製程
做為洛克威爾自動化數位合作夥伴,Kezzler在實現IT/OT系統端到端供應鏈的可追溯性方面具有獨特地位。Kezzler和FrieslandCampina共同開發並推出FRISO TrackEasy
,這是嬰兒營養產業首創的智慧包裝解決方案。該解決方案於2019年首次在香港和中國大陸推出,現已遍及全球。
Akselsen表示:「有了TrackEasy,消費者拿起一罐嬰兒配方奶粉,就可以用手機掃描包裝底部的QR碼,查看其完整的製程。將奶粉罐數位化後產生帶有QR碼的獨特識別碼,即可達成目標。」
該數位ID擷取罐裝牛奶的上游資訊,為消費者提供從農場到產品罐的完整可追溯性。該解決方案還登錄產品和生產資料,包括全球貿易專案編號(GTIN)、生產日期和有效日期。
洛克威爾自動化的FactoryTalk® PharmaSuite®序列化應用程式已嵌入該平台中。序列化應用程式可建立單元、箱子到托盤的包裝層次結構,並與其他系統(如企業和倉庫管理系統)彙整和共用資料。這些都可讓Kezzler追蹤和追溯整個供應鏈中的每件產品。
結果
增加銷售額並拓展到全球
Akselsen表示:「該應用程式是否適用於FrieslandCampina,最好的證明就是他們的應用程式已遍及全球18個市場。隨著品牌信任度和忠誠度的提高,他們也看到銷售量提升。」
這家乳製品公司已經能夠收集有價值的行銷資料,例如奶源、製造日期,以及如何掃描和消費產品。他們還使用數位ID概念,在FRISO產品蓋下印上第二個QR碼,以吸引消費者參與促銷和忠誠度計畫。
Akselsen表示:「此外,他們還可避免產品進入不對的市場。如果他們發現在某個區域有過多消費者掃描,就可以採取因應措施。
由於TrackEasy只能針對正品使用,因此該乳製品公司也可以藉此將假貨報廢。」
最後,FrieslandCampina能夠藉由收集從農場到產品罐整個製程的資料,針對目前和新法規的可追溯性和報告要求做好準備。
已發佈 2024年4月16日