DCS 系統老舊
Michael說明:「我們的DCS系統老舊,已經使用約30年。因為操作及維護人員並非隨時可取得資源,我們的控制團隊每當遇到任何變動,都必須要介入處理。如今有了PlantPAx,可將這些處理職責交還給操作與維護團隊。」
IEUA目前已經將三座設施轉換成PlantPAx平台,並於今年初開始移轉第四座設施。這個新系統整併了多種來自洛克威爾自動化的服務,包含PowerFlex 750系列變頻器、CENTERLINE馬達控制中心與IntelliCENTER軟體、ControlLogix®可程控控制器、ThinManager軟體、FactoryTalk® AssetCentre軟體以及輸出入模組 。
即時升級
Michael指出:「每一個設施都在即時運作中的系統進行這些升級。有賴於洛克威爾自動化以及我們的設計顧問和內部員工,才能夠在不影響營運且不致有任何停機時間的情況下,達成這些升級。」
彈性復原力和可供應能力,對於IEUA這樣的水資源與廢水處理機構是第一優先。從控管的角度來看,此機構引以為豪的是幾乎不存在停機時間。
貫徹個設施的一致性
由於要推行升級之故,IEUA減少了控制系統相關工單件數,以及控制系統整合專案所需的變動工單件數。
Michael指出:「此升級呈現的重大意義,在於讓我們的各個設施彼此之間保持一致化。擁有了標準化控制及高效能圖像儀表,每座設施所接收到系統如何配置與設計的形式,就能夠完全相同。這有助於當操作人員跨設施移動之時,讓非上班時間的待命支援更加簡明扼要。」
IEUA成功完成本次升級,也要歸功於重要利益關係者的投入參與以及教育訓練。此機構動員其運作及維護團隊介入該系統的開發與設計,確保系統內提供可簡單易懂的資訊。
Michael補充說明:「這對我們來說意義非凡。我們並不是把整個全新的系統運作甩鍋到每個人身上,而是讓全體員工都能夠親身參與、接受訓練,並隨時獲取最新資訊。」
未來計畫
隨著目前的10年期SCADA綱要計畫漸步入尾聲,IEUA已開始探索下一步。
Michael指出:「我們打算實施預測性控制模型,以及某些人工智慧控制功能,設法改良曝氣槽當中溶氧作業的化學藥劑使用量,同時也強化我們的網路安全性。」