貴組織有多重視業務策略中的網路安全?
第9版《智慧製造現況報告》顯示,網路安全在企業成長障礙中排名第三,首次躋身前五。從此結果來看,企業明顯需要改善IT和OT系統的網路安全整合作業。製造商也已經將技術投資增加30%,以應對網路犯罪的風險,其中優先考慮的是提高人員技能並雇用熟練的員工。
此外,2024年Fortinet《營運技術和網路安全狀況報告》指出,有73%的OT專業人員的OT系統遭受某種形式的入侵。與前一年的49%相比明顯增長。所有跡象都表明,網路安全意識和行動的需求勢必會增加,以降低網路攻擊的風險。
透過NIST網路安全框架解決網路安全問題
為了因應這些挑戰,美國國家標準暨技術研究院(NIST)開發網路安全框架,針對管理網路安全風險提出結構化的方法。NIST於2014年首次推出該安全框架來支援關鍵基礎設施,今年發佈第2.0版,目標是擴大用例,適用於各組織。