搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
“记录器”教程
记录器的示例应用程序将引导您配置不同类型的数据记录器和事件记录器。
本教程假定用户熟悉以下信息:
记录器
数据库
报警
图形对象和布局对象
动态链接
应用程序示例
开发本地化的事件记录器
开发具有 ODBC 数据库的数据记录器
开发可定期进行数据采样和存储的解决方案
开发用于对数据进行采样并存储数据的解决方案
开发用于审计的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。