搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发用于对数据进行采样并存储数据的解决方案
创建可在值变化时对变量的值进行采样并将数据存储在嵌入式数据库中的应用程序。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
SampleStoreDataValueChange.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
创建带有可监测变量值变化的嵌入式数据库的定期数据记录器。请参见
添加数据记录器
。
创建界面元素
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
“记录器”教程
创建界面元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。