搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发受约束的线性仪表
开发用于更改变量的当前值、最大值和最小值的界面。
提醒事项:
下载示例项目:
ConstrainedLinearGauge.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建受约束变量
。
创建用于控制当前值的元素
。
创建用于控制最大值的元素
。
创建用于控制最小值的元素
。
创建用于切换约束的开关
。
排列界面元素。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
UI 教程
创建受约束变量
创建用于控制当前值的元素
创建用于控制最大值的元素
创建用于控制最小值的元素
创建用于切换约束的开关
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。