创建用于控制最大值的元素

创建标签和仪表以控制最大值。
  1. 创建最大值标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      MaxValueLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Maximum Value
  2. 配置最大仪表:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      MaxGauge
    3. 属性
      中,在
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      上限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈