调试已编辑的代码
设计时和运行时 NetLogic 的已编辑代码的调试过程有所不同。
先决条件
- 调试已编辑的代码
- 如果要调试运行时 NetLogic,或者在项目中创建新的自定义类型,请在FactoryTalk Optix Studio中选择运行将编译和运行FTOptixApplication。
- 选择要用于调试的开发平台。
- 如果使用 Visual Studio,则从Debug菜单中选择Reattach to Process。重要提示: 如果自上次调试会话以来已经关闭 Visual Studio,请选择Attach to Process并重置链接。请参见配置调试器。
- 如果使用 Visual Studio Code:
- 通过按来打开Run and Debug窗格。
- 在该窗格的顶部,从下拉菜单中选择:
- Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
- 调试运行时 NetLogic。
- Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
- 调试设计时 NetLogic。
重要提示: 如果 Visual Studio Code 忽略断点,请重新启动 Visual Studio Code 并重复上述过程。 - 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
- 执行以下操作之一:
- 如果 NetLogic 在运行时,请选择Start Debugging或按。F5
- 如果 NetLogic 在设计时,请在FactoryTalk Optix Studio中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
- 调试代码。有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档。有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
提供反馈