调试 NetLogic
通过在本地使用 Visual Studio 或 Visual Studio Code,可在本地识别、调查和修复 NetLogic 代码问题。
要远程调试 NetLogic,请参见远程调试运行时 NetLogic。
小贴士:
NetLogic 错误在运行时在
FactoryTalk Optix Studio
日志面板中报告。NetLogic 运行时错误在运行应用程序的目标的选项卡(例如仿真器输出
)中报告。设计时 NetLogic 错误在输出
选项卡中报告。先决条件
- 下载和安装 Visual Studio 或 Visual Studio Code 并将其设置为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 如果要使用 Visual Studio Code 进行调试,请安装 C# 扩展:https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp。
- 要在运行时调试 NetLogic,请在FactoryTalk Optix Studio中选择运行小贴士: 可以在仿真器目标上运行项目以进行调试。
提供反馈