搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
设置断点
插入断点以指示代码行暂停执行并开始调试。
先决条件
配置调试器
。
设置断点
如果使用的是 Visual Studio,请参见
在调试程序中使用断点 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档
。
如果使用的是 Visual Studio Code,请参见
在 Visual Studio Code 中进行调试
。
调试代码
。
调试 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。