FactoryTalk Optix 应用程序
在
FactoryTalk Optix Studio
中开发和编译 FactoryTalk Optix 应用程序
。编译后的应用程序可以部署到 Windows®
或 Linux 客户端系统。应用程序结构
编译后的每个
FactoryTalk Optix 应用程序
都包含以下文件和文件夹:- 用于启动应用程序的可执行文件:(Windows)FTOptixRuntime.exe文件。(Linux)FTOptixRuntime文件。
- Bindings、Core和Modules文件夹。包含运行时二进制文件。
- 应用程序运行时日志:(Windows)Log文件夹。(Linux)文件夹。/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Projects文件夹。针对编译后的每个项目(应用程序)包含一个文件夹。每个项目文件夹包含:
- ApplicationFiles文件夹。包含在运行时生成的文件,如嵌入式数据库、用于非易失性函数的数据库以及临时文件。
- ProjectFiles文件夹。包含项目中使用的所有文件,包括图像、字体、文档和以下子文件夹:
- NetSolution文件夹。包含从 C# NetLogics 获取的 .NET 程序集。
- PKI文件夹。包含用于进行 OPC UA 身份验证的私有、公共和拒绝的证书。
- .optix项目文件。
- 辅助文件,包括FTOptixRuntime.xml配置文件。
提供反馈