启用软件渲染加速

如果在
VMware®
管理程序内运行
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix 应用程序
,可以针对图形和视频启用软件渲染加速。
重要提示: 启用软件渲染加速可能会对兼容性产生负面影响。
  1. 在运行管理程序的系统上,在
    VMware
    虚拟机设置
    硬件
    选项卡上选择
    加速 3D 图形
  2. 在虚拟化的 Windows 系统上,选择
    开始
    ,搜索并打开
    查看高级系统设置
  3. 系统属性
    中的
    高级
    选项卡上,选择
    环境变量
  4. 环境变量
    中的
    系统变量
    下面,将
    QT_OPENGL
    设置为
    angle
  5. 环境变量
    中,选择
    确定
  6. 系统属性
    中的
    性能
    下面,选择
    设置
  7. 性能选项
    中,选择
    自定义
    并清除
    在窗口下显示阴影
  8. 性能选项
    中,选择
    确定
  9. 系统属性
    中,选择
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈