安装和更新
您可以安装
FactoryTalk Optix Studio
,或通过 FactoryTalk 中心
从受支持的 Web 浏览器访问。FactoryTalk Optix Runtime
部署到
FactoryTalk Optix 应用程序
客户端系统的运行时软件。客户端系统所需的软件因操作系统而异。在 Rockwell Automation, Inc.
客户端系统上,已预先安装所需的软件。FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
如果需要,
FactoryTalk Optix Studio
会在将 FactoryTalk Optix 应用程序
部署到客户端系统时自动更新 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
。更新完成后,应用程序部署将继续。
重要提示:
在
Microsoft®
Windows®
客户端系统中,必须通过更新所安装的 FactoryTalk Optix Runtime
工具来手动升级 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
。请参见安装 FactoryTalk Optix Runtime。提供反馈