简介
FactoryTalk®Optix Studio™
是用于创建人机界面 (Human Machine Interface, HMI) 和物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的一个开发平台。FactoryTalk Optix Studio
包含预定义对象库,这些对象支持 HMI 应用程序的图形界面、功能和逻辑运算的模块化设计。使用特定的 C# 语言脚本,可以在设计阶段自动执行各种操作,并向项目中添加自定义功能。FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
可作为 Web 和桌面开发环境,用于构建 FactoryTalk Optix 应用程序
并将其部署到客户端系统。您可以通过 FactoryTalk®Hub™
访问 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
。提供反馈