安装 FactoryTalk Optix Runtime
在客户端系统上安装
FactoryTalk Optix Runtime
工具。
小贴士:
FactoryTalk Optix Runtime
安装包中包含 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
和 FactoryTalk Optix 许可证管理器
。- 从FactoryTalk 中心下载最新版本的FactoryTalk Optix Runtime安装程序。
- 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
提供反馈