更新 FactoryTalk Optix Studio
将
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
更新到最新版本。- 可以通过以下任一方法更新FactoryTalk Optix Studio:
- 应用程序:
- 打开FactoryTalk Optix Studio。
- 选择顶部的。FactoryTalk Optix Studio 选项
- 在FactoryTalk Optix Studio 选项中,选择更新 FactoryTalkOptix。将在 Web 浏览器中打开下载站点。
- 下载最新版本的FactoryTalk Optix Studio安装程序。
- 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
- 下载站点:
- 从FactoryTalk 中心下载最新版本的FactoryTalk Optix Studio安装程序。
- 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
提供反馈