主工具栏
用户界面顶部的主工具栏包含由所有视图使用的按钮。
条目 | 说明 | 功能 |
---|---|---|
项目 | 打开起始页。起始页可用于创建、打开或关闭项目。 | |
保存 | 保存项目。从列表中选择一个选项可以:
| |
保存并提交 | 保存并提交更改以在本地存储库中备份它们。 | |
推送到远程 | 将已保存和提交的更改推送到远程存储库,以便用户查看项目的最新更改。 | |
从远程拉取 | 从远程存储库中拉取最新更改,以查看其他用户做出的最新更改。 | |
查看历史记录 | 查看对项目所做更改的历史记录。通过还原任何提交内容来恢复到项目的先前版本。 | |
撤消 | 取消上一个操作。 | |
恢复 | 重复上一次操作。 | |
浏览项目文件 | 打开项目资源窗口,用于显示、导入或删除项目文件(如图像、视频、文档和证书)。 | |
模板库 | 打开默认和自定义的库及模板变量。 | |
打开 .NET 解决方案 | 打开 .NET 项目,使用自定义的 C# 代码合并其他功能。 | |
打开仪表板页面 | 打开配置仪表板,开始设计您的用户界面。选择列表可配置连接的设备、数据记录和配方,或者管理用户和组。 | |
停止 | 停止在客户端设备上运行的应用程序。 | |
在仿真器上运行 | 在选定客户端设备或仿真器上编译、传输和运行应用程序。从列表中选择其他客户端设备。 | |
VPN | 打开 VPN 连接。 | |
远程桌面 | 打开远程桌面连接。 |
提供反馈