项目视图
项目视图
以文件夹的树结构显示 FactoryTalk Optix 应用程序
的内容。每个文件夹都有一个专用图标和上下文菜单。上下文菜单显示可在该文件夹中创建的对象。您创建的任何子文件夹均会显示与其所在文件夹相同的选项。可以创建文件夹的多个版本。项目视图
包含用于导航应用程序内容的按钮。一些按钮显示在项目视图
的标题栏上或所选对象中。条目 | 说明 |
---|---|
向后导航 。转到上一个选定窗格。 | |
向前导航 。转到下一个选定窗格。 | |
拆分项目视图 。将项目视图 分为两个窗格。 | |
新增 。在选定节点中创建一个节点。 | |
删除 。移除选定节点及其包含的节点。 | |
锁定选定子节点以在 项目视图 中隐藏它。无法对锁定的子节点进行编辑。 | |
将选定子节点解锁以将其显示在 项目视图 中。可以对解锁后的子节点进行编辑。 | |
在专用编辑器中打开选定对象。只有某些对象类型具有专用编辑器。 |
提供反馈