配置用于模拟报警的开关

配置用于模拟 Motor1 报警的开关。
  1. 项目视图
    中,双击
    Page2 (type)
  2. 右键单击
    Page2 (type)
    并选择
    新建
    基本控件
    开关
  3. 属性
    中,在
    已选中
    Motor1Alarm
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  4. 在编辑器中,根据您的偏好排列
    开关1
Page2 底部用于模拟报警的开关
在运行时:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈