搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
部署
将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到客户端设备。
使用软件
管理客户端设备
部署 FactoryTalk Optix 应用程序
将 FactoryTalk Optix 应用程序导出到文件夹
从文件夹部署 FactoryTalk Optix 应用程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。