从文件夹部署 FactoryTalk Optix 应用程序

要从共享驱动器或 USB 驱动器上的文件夹部署
FactoryTalk Optix 应用程序
,请将该应用程序的文件移到客户端设备,然后运行该文件。
  1. 从文件夹部署
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 将该文件从共享驱动器移到客户端设备。
  3. 在客户端系统中运行
    FactoryTalk Optix 应用程序
    • Windows®
      客户端设备上,双击
      FTOptixRuntime.exe
    • 在 Linux 客户端设备中,从终端导航到
      FTOptixRuntime
      文件所在的文件夹并输入
      ./FTOptixRuntime
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈