搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置变更事件
当变量值或对象属性值发生变化时触发相应的方法。
小贴士:
如果在变更事件中使用控制器标签,则标签始终在运行时更新,即使
FactoryTalk Optix 应用程序
不显示标签值也会始终保持更新。
在
项目视图
中,选择对象或变量。
在
属性
中,右键单击一个变量或属性,然后选择
新建
变更事件
。
小贴士:
如果需要,选择
添加变量。
在
事件
中,选择
VariableChanged
旁边的
。
选择方法:
对于全局方法,展开
命令
。
对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
数据网格
节点公开
刷新
方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
(可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
(可选)通过重复
3
至
5
选择更多方法。
事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。