OPC UA 中的证书和密钥

为了标识通信的参与者并验证所交换消息的真实性和机密性,每个 OPC UA 应用程序(包括客户端和服务器)都必须具有公共证书(该证书是应用程序实例接口和公钥/私钥对)。

密钥

公钥随证书一起分发。私钥不会公开。
  • 私钥文件
    。对要发送的消息进行签名,并对收到的消息进行解密。
  • 公钥文件
    。验证所接收消息的签名并对已发送的消息进行加密。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈