系统对象

系统
对象通过网络和 IP 设置提供系统的网络配置。添加
系统
对象以访问运行时网络接口的日期、时间和 IP 地址等系统设置,或者重新启动系统。
系统
对象添加到项目后,会自动显示
日期和时间
设备
显示
应用程序
属性类别。使用动态链接浏览器将这些属性与变量绑定。
在运行时,会自动向
系统
对象属性中添加网络接口属性,并显示当前的设置。例如,如果为系统具有的 LAN 网络接口配置了两个额外的 IP 地址,则在运行时,
系统
对象属性将包含
网络接口
类别,以及额外的 LAN 网络 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈