系统变量

FactoryTalk®Optix
项目中创建
系统
对象时,将自动创建系统变量。将图形对象的属性与系统变量绑定后,
项目视图
中的系统对象在动态链接浏览器中显示为类别。
每个类别均包含预定义的变量:
  • 应用程序
    。这些变量提供闪烁速率值,可确定值在显示值和清除值之间的交替秒数。
  • DateTime
    。这些变量提供 HMI 设备的当前日期和时间值,并允许在 HMI 设备中配置日期、时间和时区。
  • 显示
    。这些变量提供屏幕亮度、分辨率、比例和方向。
  • 网络接口
    。这些变量提供网络设置,例如 HMI 设备的 IP 地址。
  • WiFi
    。这些变量允许您绑定到操作模式、网络名称、安全模式、用户名、密码和对 LAN 网络的访问权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈