创建本地项目

创建具有版本控制的本地项目,以便在您的计算机上创建本地项目和本地存储库。本地存储库允许您提交对项目进行的更改,并提供版本控制以查看和还原项目的先前版本。
  1. 如果存在打开的
    FactoryTalk Optix
    项目,选择
    项目
    ,然后选择
    关闭项目
  2. 选择
    关闭
    ,或者如果存在要保存的更改,选择
    保存并关闭
  3. 在起始页上
    ,选择
    新建
  4. 选择项目的类型:
    • 默认
      。具有默认窗口并在
      项目视图
      中配置了类别的项目。
    • 空白
      。没有内容而且在
      项目视图
      中配置了类别的项目。
  5. 名称
    中,键入项目的名称。
  6. 位置
    中,键入项目的路径。
  7. 选择
    使用版本控制
    小贴士: 在为本地项目启用了版本控制并且要将项目备份到远程存储库时,推送本地更改,以使本地项目与远程存储库相关联。
  8. 选择
    创建
为新项目添加版本控制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈