提交对本地存储库进行的更改

保存对项目进行的更改,以将所做的更改仅保存在本地计算机。已保存的更改不会备份到存储库。所做的更改在提交后会备份到本地存储库,本地存储库位于本地计算机上的项目文件夹中。
  1. 选择
    保存并提交
    。  
  2. 如果未配置版本控制,则显示“提交前必须在 FactoryTalk Studio Options 中配置用户名和电子邮件”消息:
    1. FactoryTalk Optix Studio
      的标题栏中,选择
      FactoryTalk Optix Studio 选项
    2. 选择
      版本控制
    3. 版本控制用户配置
      下面的
      用户名
      中,键入您的用户名。
      小贴士:
      用户名
      是在打开项目的
      查看历史记录
      时出现在提交旁边的名称。“查看历史记录”以您的用户名的首字母来标识提交内容。
    4. 用户电子邮件
      中,键入您的电子邮件地址。
    5. 选择
      保存
  3. 保存并提交
    中的
    提交消息
    中,键入要提交的更改的说明。
  4. 选择
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈