添加“工作站连接状态”小组件

添加“工作站连接状态”小组件以监测控制器连接状态。
先决条件
  1. 添加“工作站连接状态”小组件
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
  3. 中,搜索
    Station Connection Status
  4. 组件
    下,将
    工作站连接状态
    拖到
    MainWindow (type)
    或在
    项目视图
    中拖动其他 UI 容器。
  5. 属性
    中,在
    工作站
    与要监测的通信驱动程序工作站之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
在运行时,该小组件会显示以下 LED 状态指示器:
  • 绿色 LED
    。已连接到控制器。
  • 红色 LED
    。已与控制器断开连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈