数据库

数据库对象表示项目中嵌入的数据库或者外部数据库。
可以通过以下方式从数据库读取数据或向数据库写入数据:
  • 标准 SQL 查询
  • 由对象公开的 OPC UA 方法

可用的数据库类型

对象
说明
嵌入式数据库
一个对象,表示在运行时位于项目内部的 SQLite 数据库。通常使用嵌入式数据库对象来管理为
FTOptixApplication
中的其他对象提供支持的数据。
嵌入式数据库没有读/写限制。
小贴士: 表列的最大个数为 2000。
ODBC 数据库
一个对象,表示开放数据库互连 (Open Database Connectivity, ODBC) 协议支持的本地或远程数据库。可以使用 ODBC 查询或填充远程数据库,该远程数据库使用其他包含项目数据的系统进行维护。
根据外部数据库的访问管理策略,外部数据库可能具有读/写限制。

数据库的用法

可以从数据库读取数据和向数据库写入数据的对象的示例。
对象
数据库交互
数据网格
查询数据库以获取要在运行时显示的数据。例如,在“数据”网格中显示特定日期的数据库记录。
列表
下拉选项
趋势图表
数据记录器
存储数据
事件记录器
配方模式
存储和读取数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈