创建嵌入式数据库

创建在项目中嵌入的 SQLite 数据库。通常,嵌入式数据库用来管理为
FTOptixApplication
中的其他对象提供支持的数据。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    嵌入式数据库
  2. (可选)在
    属性
    文件名
    中,输入数据库文件的自定义名称。
  3. 内存中
    设置为:
    • 。将数据库设置为非持久性数据库。重新启动
      FactoryTalk Optix 应用程序
      后,存储的数据将被移除。
    • 。将数据库设置为持久性数据库。重新启动
      FactoryTalk Optix 应用程序
      后,将保留存储的数据。
(可选)配置数据库结构。请参见配置数据库表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈