样式表

使用样式表对象可指定在运行时显示的默认样式值。
小贴士: 一个项目可包含多个样式表。使用多个样式表可在各样式之间进行切换。例如,在运行时可在浅色界面和深色界面之间进行切换。

属性继承

对象和对象实例会从样式表和对象类型继承样式属性。可以在多个级别设置属性。例如,既可以在样式表中设置全局文本颜色,又可以在自定义的
标签
对象类型中设置文本颜色。
按以下顺序解析属性值:
  1. 实例
  2. 实例的对象类型
  3. 对象类的样式表
  4. 全局样式表
如果属性值设置为
默认
,则属性将按照以上顺序继承在更高级别设置的值。例如,如果
标签
对象实例的
文本颜色
值为
默认
,则设置的颜色值是按以上顺序为类型、对象类或全局级别的相同属性找到的第一个值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈