搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置样式表
配置样式表以更改样式表的属性。某些样式属性在编辑器中显示预览。
在
项目视图
中,展开
UI
文件夹并选择要编辑的样式表。
在
属性
中,配置该样式表的属性。
小贴士:
要更改属性值,请选择
手动输入值,或选择
添加动态链接
浏览并链接到具有要显示的值的标签。选择代表颜色的框,在
选择颜色
中通过拖动来选择颜色,然后选择
选择
。
样式表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。