OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
符合 OPC UA (OPC Unified Architecture) 标准,能够与任何 OPC UA 客户端或服务器通讯。
小贴士: 配置了
FactoryTalk Optix 应用程序
的设备可作为 OPC UA 客户端或服务器运行。
可以使用以下组件开发应用程序逻辑:
  • OPC UA 服务器对象
  • OPC UA 客户端对象
  • OPC UA 节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈