创建用于获取 UI 对象的 OPC UA 客户端
创建一个 OPC UA 客户端,用于从服务器项目获取 UI 对象,并用这些对象填充客户端项目。。
- 在项目视图中,右键单击OPC-UA,然后选择 。
- 在属性中,将服务器端点 URL属性值设置为 OPC UA 服务器的端点 URL属性值。小贴士:端点 URL属性值在 OPC UA 服务器配置期间设置。请参见创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器 。
- 创建运行时配置1:
- 在属性中,选择运行时配置旁边的。
- 在运行时配置1下面,将内容同步模式设置为全同步。
- 在运行时配置1下面,将包含远程源节点设置为True。
- 在运行时配置1下面,在本地目标节点和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在运行时配置1下面,将远程源节点设置为/Objects/。ServerProjectName/UI/RemotePanels
- ServerProjectName
- 项目的名称。例如,ImportUIServer
- 创建 运行时配置2:
- 在属性中,选择运行时配置旁边的。
- 在运行时配置2下面,将内容同步模式设置为导入和同步值。
- 在运行时配置2下面,在本地目标节点和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在运行时配置2下面,将远程源节点设置为/Objects/。ServerProjectName/Model
- ServerProjectName
- 项目的名称。例如,ImportUIServer
提供反馈