添加 OPC UA 客户端对象
将 OPC UA 客户端配置为在设计时从 OPC UA 服务器导入节点。
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 选择配置与设备的通信。
- 选择新建 OPC UA 客户端。
- (可选)编辑 OPC UA 客户端的名称。
- 选择下一步。
- 在属性下,配置基本 OPC UA 客户端设置,然后选择下一步。
- 服务器端点 URL。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
- 最低消息安全模式:
- 无。这些消息可能未签名或未加密。
- 签名。必须对消息进行签名或者签名并加密。
- 签名和加密。必须对消息进行签名并加密。
- 最低安全策略:
- 无。OPC UA 客户端不需要任何特定的安全策略。
- Basic256Sha256。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
- Aes128_Sha256_RsaOaep。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
- Aes256_Sha256_RsaPss。OPC UA 客户端需要此策略。
- 客户端证书文件。OPC UA 客户端的公共DER证书文件 (X509v3)。小贴士: 客户端证书文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
- 客户端私钥文件。OPC UA 客户端的PEM私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。小贴士: 客户端的私钥文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
- 选择下一步。
- 配置 NodeSet 导入:
- 要在联机模式下导入 NodeSet,请将开关设置为联机。小贴士: 联机模式依赖于 OPC UA 客户端对象的服务器端点 URL值。选择刷新可刷新 OPC UA 服务器发布的节点。
- 要在脱机模式下导入标签,请将开关设置为脱机和文件路径,为包含 NodeSet 的XML文件提供路径。
- 选择要导入的节点,然后选择下一步。
- (可选)要配置其他 OPC UA 客户端,请选择配置其他设备,然后重复该过程。
- 选择退出。
项目视图
的 OPC-UA
文件夹中会出现所配置的 OPC UA 客户端对象。- (可选)配置高级 OPC UA 客户端属性。请参见配置 OPC UA 客户端。
- (可选)配置要在运行时导入的节点。请参见在运行时导入节点。
提供反馈