保存项目
保存项目以保存进度。可以将项目存储在本地、版本控制存储库、网络驱动器或可移动驱动器中。
- 通过以下三种方式之一保存项目:
- 在工具栏中,选择保存。项目将保存到从中打开该项目的位置。
- 在工具栏中,选择,然后在项目另存为中,填写:
- 名称。输入项目的新名称。
- 位置。键入要将项目保存到的路径。选择并浏览文件夹以导航到所需位置。
- (可选)使用版本控制。选中此选项将跟踪对项目进行的更改并将项目存储在 Git 存储库中。
- 在工具栏中,选择。将保存项目并将其提交到本地版本控制存储库中。
提供反馈