搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
项目
项目中包含用于创建
FactoryTalk Optix 应用程序
的不同组件。
FactoryTalk Optix
项目符合开放平台通信 (Open Platform Communication, OPC) 标准,该标准可在不同的系统之间实现互操作性。
组件
项目可以包含以下组件:
对象
。物理对象(如电机)或非物理对象(如数字量报警)。
对象类型
。可创建对象实例的模型对象。每个对象实例都可以包含特定对象和变量。
变量
。表示对象特征并指定这些特征的值的元素。
变量类型
。可从中创建变量实例的模型变量,变量实例中可以包含其他特定变量。
运行时方法类型
。可从中创建方法实例的模型方法。在运行时,当发生事件(如用户操作或变量值发生变化)时,会执行方法实例。
预定义的图形对象
。可用于创建
FactoryTalk Optix 应用程序
用户界面的预定义对象(如控件、容器、绘图或媒体内容)库。
NetLogic
。NetLogic 对象,可实现用 C# 开发的自定义应用程序逻辑。
特殊字符
在对象名称和对象属性中,可以使用特殊字符和特定于受支持语言的音调符号。
要更改语言设置,请参见
设置选项
。
重要提示:
如果在运行时可见的组件中使用特殊字符,请确保客户端设备包含支持这些特殊字符的字体。请参见
导入字体
。
创建项目
创建项目
打开项目
升级项目
保存项目
复制项目
还原项目
备份项目
关闭项目
项目源格式
项目机密信息加密
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。