变量

变量是一种元素,它表示一个数字或对象特征,并指定该特征的值。

变量概述

每个变量:
  • 包含 DataType 属性
  • 可结构化以包含其他变量
  • 包含描述性属性
  • 不能包含对象
小贴士: 您无法从预定义对象中移除属性。例如,无法从
标签
对象中移除
文本
属性。

变量示例

例如,变量可以表示:
物理对象的速度
具有数字 (Int32) 值的
Speed
变量定义
Motor
对象的速度。
图形对象的样式特征
文本颜色
变量定义
标签
对象的颜色
各种对象属性
指向
嵌入式数据库1
对象的动态链接定义
存储
变量值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈