搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
变量值
在运行时显示的变量值。
设置变量值
可以通过指定以下各项来设置变量的值:
固定值
从变量类型或对象类型定义继承的值
用于根据其他变量的值设置变量值的动态链接
小贴士:
要使用和显示来自现场设备或控制器的值,必须将标签和变量导入项目中并同步它们。从现场设备或控制器导入的变量会标记上用于传输值的通信协议类型。有关更多信息,请参见
通信驱动程序
。
变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。