手动配置配方模式

可以通过添加配方模式对象并设置其属性来配置配方模式。
小贴士: 还可以通过使用专用界面来添加配方。请参见 配置配方模式
  1. 项目视图
    中,右键单击
    配方
    ,然后选择
    新建
    配方模式
  2. 通过将节点从
    项目视图
    拖到
    属性
    中的
    目标节点
    属性中来添加成分。
  3. 项目视图
    中,双击
    配方模式
    对象。
  4. 在编辑器中:
    1. 要显示其他变量中嵌套的变量,在编辑器工具栏中选择
      Configure
      查看设置
      ,然后选择
      显示嵌套变量
    2. 选择成分,然后选择
      应用
      小贴士: 通过使用
      搜索
      字段,可以快速找到要选择的变量。
  5. 要自动在数据库中配置用于存储配方的表,请在
    属性
    中:
    1. 表名
      中,输入表的名称。
      如果为空,
      表名
      默认为
      配方模式
      对象的
      BrowseName
      值。
    2. 存储
      中,选择所需的数据库。
      有关更多信息,请参见数据库
      会自动在数据库中配置一个表,该表中针对每种成分都有一列。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈