创建电机对象

创建电机对象和电机配置以将其用于配方。
  1. 创建电机对象
  2. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    对象
  3. 将光标悬停在对象上,选择
    Edit
    并输入
    Motor
  4. 添加和配置变量:
    1. 属性
      的顶部,通过选择
      Add
      变量
      添加两个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Speed
      • Acceleration
  5. 创建电机配置对象
  6. 项目视图
    中,右键单击
    Motor
    ,然后选择
    新建
    全部
    模型
    对象
  7. 将光标悬停在对象上,选择
    Edit
    并输入
    Configuration
  8. 添加和配置变量:
    1. 属性
      的顶部,通过依次选择
      Add
      变量
      添加三个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • MaxRevolutionsPerMinute
      • MaxThrottle
      • MinThrottle
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈