搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发配方管理配置板
创建配置板,以根据配方模式添加、移除和修改配方。
配置板界面还集成了用于显示和控制电机的最大 RPM 和最小节流阀值的附加仪表。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
RecipesManagementDashboard.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建电机对象
。
创建和配置配方模式。请参见
配置配方模式
或
手动配置配方模式
。
在创建配方时:
在
目标节点
属性和
ProjectName
模型
Motor
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
选择
配置
MaxRevolutionsPerMinute
和
配置
MinThrottle
参数。
小贴士:
这些参数可在运行时配置。
添加并配置默认配方编辑器小组件。请参见
配置配方编辑器小组件
。
创建线性仪表
。
排列界面元素。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
“配方”教程
创建电机对象
创建线性仪表
配方编辑器
自定义配方管理界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。