搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建具有示例数据类型的数据库
创建具有示例数据类型的数据库,填充该数据库,然后将其导出到
CSV
文件中。
创建嵌入式数据库。请参见
数据库
。
将光标悬停在数据库上,选择
并输入
Store1
。
配置以下表列:
列号
数据类型
1
Int16
2
Int32
3
Float
4
String
有关更多信息,请参见
配置数据库表
。
开发用于将表数据导出到 CSV 的 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。